重命名运行 FactoryTalk Linx 服务器的计算机

更改 FactoryTalk Linx 服务器所在的计算机的名称并重新启动计算机后,需要在 FactoryTalk Administration Console 中重命名 FactoryTalk Linx 服务器所在的计算机。
重命名 FactoryTalk Linx 服务器所在的计算机
  1. 打开 FactoryTalk Administration Console.
  2. 在
    浏览器
    窗格中,展开树状图,然后找到所需的 FactoryTalk Linx 服务器。
  3. 右键单击 FactoryTalk Linx 服务器,然后选择
    属性
    。
  4. 在
    常规
    选项卡的
    托管 FactoryTalk Linx 服务器的计算机:
    框中,输入计算机的新名称或使用新名称浏览计算机。
  5. 选择
    应用
    ,然后选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal