资源编辑器

如何打开“资源编辑器”?
  1. 启动
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    ,然后登录要修改的资源组合所在的
    FactoryTalk
    Network Directory 或
    FactoryTalk
    Local Directory。
  2. 在
    浏览器
    窗口中,右键单击任意应用程序或区域,然后在上下文菜单上选择
    资源编辑器
    。
使用
资源编辑器
编辑区域或应用程序中的资源分组。选择
管理资源
添加或移除资源,或将资源映射为逻辑名称。
设置
描述
区域
显示
FactoryTalk
Network Directory 中的应用程序和区域,或显示
FactoryTalk
Local Directory 中的应用程序。选择区域或应用程序可查看与其相关联的资源列表。
关联的资源
显示位于应用程序或区域中的硬件设备。由逻辑名称表示的设备使用其逻辑名称显示。由网络相对路径表示的设备使用其网络相对路径显示。
  • 要移除资源
    ,请右键单击该资源,然后选择
    剪切
    。从资源分组中删除设备时,设备的安全权限将还原到与该设备的逻辑名称对应的安全权限(如果该设备与逻辑名称相关联),或还原到与该设备的网络相对路径对应的安全权限。选择
    确定
    ,更改立即生效。
  • 要将资源从一个区域移至另一区域
    ,请在
    区域
    列表中,选择包含要复制的资源的区域。在
    关联的资源
    列表中,右键单击该资源,然后选择
    剪切
    。在
    区域
    列表中,选择要将该资源复制到的区域。再次右键单击
    关联的资源
    列表,然后选择
    粘贴
    。
管理资源
选择
管理资源
在所选择的应用程序或区域中添加或移除资源,或者将资源映射到逻辑名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal