列

将
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端中显示的数据字段组织到提供此信息的列中。
列
描述
条目 ID
显示在数据服务器中的数据项的名称。
当前值
通过订阅更新或手动更新接收到的数据项的最后一个值。同步或异步读取手动更新值。
当前质量
关于数据项的值的信息。
  • 如果网络连接中断,则质量会显示为
    未连接
    。
  • 如果用户正在下载程序,则质量会显示为
    停止服务
    。
  • 如果用户在
    RSLogix 5000
    中将标签的访问权限设置为
    NONE
    ,则标签的质量会显示为
    停止服务
    。
  • 如果用户删除
    NONE
    标签,则标签的质量会显示为
    配置错误(None 标签删除)
    。
当前时间戳
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端中值最后一次更改的时间。
同步值
通过同步读取接收的最后一个值。
异步值
通过异步读取接收的最后一个值。
订阅值
只要将数据项添加到组并激活,
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端就会在数据服务器上自动订阅数据项,并且会自动接收值在数据服务器上更改时的更新值。该值称为订阅值,显示在
订阅值
列中。更改在组的
更新速率
中显示。
更新(/秒)
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端接收数据项更新值的速率。第一个值是所接收的更新数量,括号中的值是每秒接收的更新数量。例如,61 (4) 表示
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端接收了 61 个数据项更新,并且每秒接收 4 个更新。
要重置该值,在
菜单
栏上选择
数据 > 复位计数器
。
每秒更新次数
显示订阅更新数除以订阅数据项的运行时间。
例如,当拥有的值未更改且将数据项添加到组时,如果数据项处于激活状态,则
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端仅接收 1 个数据项值。1 秒钟后,
每秒更新次数
列 = 1 / 1 = 1;10 秒钟后,数据项仍然仅具有 1 个更新,因此
每秒更新次数
列变为 1 / 10 = 0.1。
如果数据项迅速更改,且组的更新速率为 250ms,则
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端每秒接收约 4 次更新。如果数据服务器和客户端都很快,则
每秒更新次数
列中显示的值约为 4.0。10 秒钟以后,如果
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端接收了 39 个数据项更新,则“每秒更新次数”列为 39 / 10 = 3.9。
要重置该值,在
菜单
栏上选择
数据 > 复位计数器
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal