FactoryTalk Live Data 测试客户端设置

FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端可显示所选组的数据项。各图标指示各条目的监控状态。
设置
描述
列
测试客户端
窗口中的数据字段按列组织。使用
视图
菜单添加或移除数据列。选择并拖动列分隔栏可调整列宽。
添加组
按钮
添加组,然后添加数据项。选择该按钮可打开
创建组
。
组列表
使用此列表可在已创建的组之间进行切换。
除非在
HMI 仿真模式
下运行,否则所有组中的所有数据项都同时处于活动状态,但是一次只能显示一组数据项。在
HMI 仿真模式
下,只有显示的数据项组处于活动状态,所有其他组都不活动。
活动
复选框
将数据项组设置为活动或不活动状态。
速率(毫秒)
框
指定
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端刷新查看器窗口中显示的数据项的速率。默认的屏幕更新速率是 250 毫秒。
移除组
按钮
移除显示的数据项组。如果要使数据项组临时变为不活动状态,请使用
活动
复选框。
条目属性
按钮
查看所选数据项的属性。
Pid
显示
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端的进程标识符。在
RSLinx Classic
的“OPC 组诊断”功能中使用该值,显示
OPC
客户端和与客户端相关联的
OPC
组的进程标识符。
Pid
位于窗口右下角,
运行时间
字段左侧。
运行时间
显示
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端已运行的时间。测试通信时使用该值。
运行时间
框位于窗口右下角,
Pid
字段右侧。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal