FactoryTalk® Optix™
概述

FactoryTalk® Optix™
是一个可视化平台,通过现代技术、创新设计和模块化部署选项加速价值交付。该平台旨在通过一个易于访问的工具帮助您改进流程、提升效率,优化交付成果。通过更高水平的协作、可扩展性和互操作性,实现您的 HMI 愿景。通过启用 SaaS 的全新工作流,您的团队可以随时随地进行协作。内置的更改跟踪和版本控制会自动跟踪谁在何时执行了什么操作。有了
FactoryTalk® Optix™
,您可以:
  • 设计和测试 HMI 项目,而不需要依赖特定的显示硬件
  • 为全球受众设计 HMI 图形样式
  • 支持团队使用简单的选择将项目部署到工作站、平板电脑或移动显示器
  • 只需创建一次应用程序,即可部署到任何设备
  • 在分布式配置中部署项目
  • 通过使用平台核心的 OPC UA 支持机器对机器通信和机器到云通信,实现开放性和互操作性。
FactoryTalk® Optix™
由不同的软件组件组成,这些组件在自动化系统的不同部分上运行:
要访问和使用这些
FactoryTalk® Optix™
组件,您必须:
  • 拥有 myRockwell 帐户。要创建
    Rockwell Automation®
    帐户,请在 myRockwellAutomation 上注册您的企业电子邮件。
  • 有权访问
    FactoryTalk® Hub™
    。
    重要提示:
    一个
    FactoryTalk® Hub™
    组织是一组在一起进行管理的关联的用户帐户、应用程序和资源。通常会为公司创建一个
    FactoryTalk® Hub™
    组织,公司用户可以加入该组织。为公司激活的所有权利都会分配给该组织。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal