使用 FactoryTalk AssetCentre 灾难恢复功能进行版本控制

FactoryTalk®
AssetCentre (FTAC) 监测您的工厂自动化系统,并提供集中式工具,以最大限度减少因未授权操作或设备故障导致的停机时间,并管理系统中
Rockwell Automation®
硬件设备的生命周期。
您可以使用 FTAC 的灾难恢复 (Disaster Recovery, DR) 功能,对部署到安装了
FactoryTalk® Optix™
Runtime(嵌入式)的目标设备和安装了 FactoryTalk Optix Runtime(软件)的目标计算机和设备上的
FactoryTalk® Optix™
应用程序进行备份、比较和还原。
此功能需要使用
FactoryTalk®
AssetCentre 版本 16 或更高版本,并配备灾难恢复许可证。必须拥有 FactoryTalk AssetCentre 桌面客户端才能使用灾难恢复功能。FactoryTalk Optix Runtime(嵌入式)资产要求正确配置寻址信息和安全配置。
FactoryTalk® Optix™
Runtime(软件)资产要求正确配置寻址信息。
当您使用灾难恢复功能安排自动备份时,系统会将您的
FactoryTalk® Optix™
备份文件(.OPTIXZ)与受保护的基线文件进行比较。如果检测到未经授权的更改或意外更改,比较报告会通知您。
FTAC Archive 存储带版本号的备份文件用于审计和回滚。如果灾难恢复功能检测到问题,您可以将
FactoryTalk® Optix™
项目恢复到已知良好状态。您只需从 FTAC Archive 获取 .OPTIXZ 文件,将文件导入到
FactoryTalk® Optix™
(版本 1.6 或更高版本)或
FactoryTalk® Remote Access™
Runtime,然后重新部署到您的运行时目标计算机或设备。
要开始使用
FactoryTalk®
AssetCentre 灾难恢复功能,请参阅
FactoryTalk®
AssetCentre 获取结果指南,出版号 FTAC-GR002
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal