FactoryTalk® Optix™
应用程序

FactoryTalk® Optix™
应用程序是在
FactoryTalk® Optix Studio™
中开发和编译的 HMI 或物联网应用程序。
FactoryTalk® Optix™
应用程序包含两个主要组件:
  • 项目 - 表示应用程序的设计和配置。
  • 运行时 - 运行应用程序的运行时环境。
软件包组件
FactoryTalk® Optix™
应用程序为独立封装形式,可以在目标计算机上全功能运行 2 小时。要在生产中运行
FactoryTalk® Optix™
应用程序,FactoryTalk Optix Runtime Tools 是必需的。

应用程序大小调整

功能令牌用作货币单位,并随着在应用程序中配置更多功能而累积。每个功能都有一个令牌值,有些功能是免费的,令牌值为零。您可以随时升级您的权利以允许应用程序扩展,并且有一个无限制的选项,可为您提供最大的灵活性和扩展性。
在使用
FactoryTalk® Optix Studio™
编程时选择要在项目中激活和使用的组件和功能。
FactoryTalk® Optix™
Runtime 会验证所有已激活的功能相关的令牌总量是否在您所购买权利的令牌限制范围内。
每个
FactoryTalk® Optix™
Runtime 权利都对应一个功能令牌包(请参阅功能令牌),设计人员可以在其中选择和激活开发应用程序所需的功能。
影响应用程序大小的功能示例包括:
  • 控制器连接
  • 多个 Web 客户端
  • 报警
  • 配方
  • PDF 报表
  • 数据记录
  • 数据库连接
  • OPC UA 连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal