FactoryTalk® Optix™
Runtime Tools

必须在目标设备上安装 Runtime Tools 软件包,以允许执行权利管理和应用程序部署。此软件包包括以下组件:
  • Entitlement Manager - 用于管理
    FactoryTalk® Optix™
    权利的应用程序。
  • FactoryTalk® Optix™
    应用程序更新服务 - 在后台运行的服务,用于将
    FactoryTalk® Optix Studio™
    连接到目标设备,以便您可以更新和部署
    FactoryTalk® Optix™
    应用程序。
  • FactoryTalk® Optix™
    Runtime - 在目标设备上安装 Runtime Tools 时可以选择的服务。Runtime 在 Runtime 目标设备上将
    FactoryTalk® Optix™
    应用程序作为服务运行。
软件包组件
重要提示:
OptixPanel™
和嵌入式边缘计算模块已预装 Runtime Tools。对于
Windows®
和 Linux 设备,您需要自行下载、安装并激活 Runtime Tools。
重要提示: Runtime Tools 要求您向组织分配权利,然后将其分配给安装了 Runtime Tools 的设备。请参见FactoryTalk Optix Runtime 权利。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal