FactoryTalk® Optix Studio™

FactoryTalk® Optix Studio™
为设计人员提供了无限的灵活性,可以:
  • 通过云直接从 Web 浏览器设计和测试 HMI 项目,或者如果您喜欢,也可以使用可安装于桌面的设计软件。
  • 在运行时动态地构建和修改项目。
  • 通过基于云的集成代码存储库和版本管理,随时随地修改应用程序,跟踪更改并了解谁在何时执行了什么操作。
  • 使用基于向导的工作流管理用户和组、通信驱动程序、数据记录以及配方。
  • 使用包含导航、登录、报警和通知的现代模板轻松启动项目。
  • 通过使用预构建的库以及全面的图形对象集来构建项目,这些对象包括行业标准对象和
    Rockwell Automation®
    标准库,它们按照有逻辑结构的库文件夹进行组织。使用库搜索工具快速查找和筛选对象。
  • 在用户定义的库中创建、保存和重用单个对象或完整的项目,并可灵活地将库存储在本地或基于云的存储中。多用户协作能够实现工厂工程、OEM 和集成商之间的库管理标准化。
有关更多信息,请参阅 FactoryTalk Optix Studio 用户界面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal