Runtime 权利

Runtime 权利允许您在
Microsoft®
Windows®
或 Linux 环境中访问和运行
FactoryTalk® Optix™
应用程序。您可以选择符合您应用程序特定要求的 Runtime 权利。Runtime 权利以包含功能令牌的打包形式出售。不同的 Runtime 功能被分配了各自的功能令牌值,从而在应用程序中可以使用任意功能组合。使用的应用程序功能和功能令牌的总数决定了所需的 Runtime 权利大小。有关调整应用程序大小的更多信息,请参见Runtime 大小调整 (Runtime Sizing) 计算器和Runtime 权利示例。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal