配置自定义键盘

通过添加键盘对象并调整其子对象和属性来配置自定义虚拟键盘。
先决条件
通过将
虚拟键盘
设置为
自定义
来选择自定义虚拟键盘引擎。请参见配置本地画面引擎和配置 Web 画面引擎。
  1. 配置自定义键盘
  2. 在
    项目视图
    中,展开
    UI
    ,右键单击
    键盘
    ,然后选择
    键盘
    。
    小贴士: 如果不想从头开始添加所有键盘键,则可以从模板库导入预定义的键盘。用户可以随时修改所导入的键盘。有关更多信息,请参见导入模板。
  3. 在
    属性
    中,设置键盘选项:
    • 区域设置
      。使用此虚拟键盘的区域设置。有关更多信息,请参见UI 会话。
      小贴士: 如果未为当前区域设置指定自定义键盘,FactoryTalk Optix 会使用项目对象的
      区域设置回退
      属性之后的第一个可用键盘。
    • 键盘类型
      。
      字母数字
      、
      数字
      或自定义键盘类型。
      例如,将
      键盘类型
      设置为
      CustomKeyboard
    • 预编辑控件
      。指向显示编辑完成后要应用的文本的图形对象的动态链接。例如,指向文本框的动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  4. 在
    项目视图
    中,要添加键盘键,请右键单击键盘,然后选择:
    • 键盘文本按钮
      ,然后在
      属性
      的
      键
      中输入字符。
      例如,在
      键
      中,输入
      q
      。
      小贴士:
      字符会根据 Shift 键盘键的
      Shift活动
      属性值自动采用大写或小写形式。还可以在应用程序逻辑中使用
      Shift活动
      值。
      不能为
      键
      字符使用表情符号。
    • 键盘符号按钮
      ,然后在
      属性
      中选择一个符号。
      例如,从
      符号
      中选择
      Enter
      或
      更改符号
      。
  5. (可选)在
    属性
    中,修改键盘的
    大小和布局
    和
    外观
    属性。
  6. (可选)在
    项目视图
    中,展开键盘对象并管理子对象。
    例如,您可以:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal