导入模板

将模板放置在
项目视图
中的节点中,以将对象、对象类型或变量添加到项目。
  1. 从主工具栏中,选择
    模板库图标
    模板库
    。
  2. (可选)在
    库
    中,选择
    设置图标
    ,然后选择
    保留库元素的路径
    。
    小贴士:
    默认情况下,如果导入具有依赖项的模板,则会在所导入模板的父节点中创建对象。保留库元素的路径,以将模板依赖项导入其原始节点中。
    例如,如果导入的小组件取决于
    模型
    文件夹中的对象,请选择
    保留库元素的路径
    以在模型文件夹中重新创建对象。
  3. 以下任一选项:
    • 将模板从库中拖到
      项目视图
      中的节点中。
    • 将图形对象模板从
      库
      拖动到编辑器或
      项目视图
      中。
  4. 如果模板为对象类型,则选择以下任一选项:
    • 作为类型导入
      。将基于模板的对象类型添加到项目中。
    • 作为实例导入
      。将基于模板的对象实例添加到项目中。
模板库中的对象将导入到项目中。
小贴士: 对象工具提示会指明对象从哪个库导入。如果从库中移除已导入对象的模板,则工具提示将显示一条消息,指出无法找到引用库。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal