将控件样式应用于图形对象

将控件样式应用于特定的图形对象实例或类型。控件样式会覆盖全局样式。
先决条件
  • 将样式表配置为包含给定图形对象类型的多个样式。请参见配置样式表。
    例如,为开关对象添加自定义样式。
  1. 要将样式应用于图形对象
  2. 在
    项目视图
    中,选择图形对象或图形对象类型。
    例如,选择按钮。按钮对象附带多种预定义控件样式。
  3. 在
    属性
    的
    样式
    中,选择值后面的下拉箭头,并选择要应用的样式。
    例如,选择
    强调
    。
图形对象或图形对象类型使用所选控件样式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal