键盘

在项目中添加虚拟键盘,为操作员提供触摸输入。配置键盘对象,以定义自定义虚拟键盘。

键盘引擎类型

可用的虚拟键盘引擎:
内置
仅适用于本地画面引擎的默认虚拟键盘。
自定义
适用于本地画面引擎和 Web 画面引擎的可自定义虚拟键盘。有关更多信息,请参见配置自定义键盘。
无
没有虚拟键盘。
可以通过调整画面引擎属性来配置项目的虚拟键盘。有关更多信息,请参见选择键盘。
可以在运行时从应用程序逻辑打开虚拟键盘。有关更多信息,请参见从应用程序逻辑打开键盘。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal