配置本地画面引擎

如果在本地设备上将
FactoryTalk Optix
作为应用程序运行,请创建本地画面引擎。对于典型的 HMI 场景,这会将
FactoryTalk Optix 应用程序
直接渲染在目标设备的屏幕上。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    UI
    文件夹,然后选择
    新建
    本地画面引擎
    。
  2. 在
    属性
    中,进行任何必要的更改:
    • 动态变量轮询时间
      。变量读数之间的时间间隔。
    • 文本渲染方式
      。指定文本如何渲染到 UI 控件中。
    • Web 浏览器本地内容策略
      。是否在 Web 浏览器中从本地托管的页面加载远程资源。
    • 登录窗口
      。在没有用户登录的情况下,在会话启动时显示的登录窗口类型。
    • 虚拟键盘
      。使用默认虚拟键盘。请参见键盘。
    • 开始窗口
      。在会话开始时创建的窗口对象类型。
    • 初始用户
      。对会话进行身份验证的用户。
    • 样式表
      。样式图形对象。
    • 会话
      。要使用的 UI 会话对象。请参见UI 会话。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal