配置 Web 画面引擎
创建 Web 画面引擎,以将
FactoryTalk Optix
作为服务在运行时设备上运行,或作为应用程序供 Web 客户端交互。将 FactoryTalk Optix
作为服务运行时,会自动启动已部署的应用程序,无论是否带有用户界面。当运行时设备上没有本地操作员时使用此模式。- 在项目视图中,右键单击UI,然后选择。
- 在属性中,进行任何必要的更改:
- 动态变量轮询时间。指定各次变量读取之间的时间间隔。
- 协议。定义 Web 客户端与 Web 服务器之间通信所用的协议。http或https。如果选择的是https,请在SSL 证书下配置证书文件和私钥文件。小贴士: 要使作为渐进式 Web 应用程序(工作站客户端)运行的FactoryTalk Optix 应用程序在网络中可用,请使用 HTTPS 协议。您只能将 HTTP 用于工作站客户端的本地开发。
- IP 地址。设置要让 Web 服务器监听的地址。必须是本地设备的有效 IP 地址。小贴士: 设置0.0.0.0以使 Web 服务器监听本地计算机的所有可用地址。设置0.0.0.0以外的特定地址,以忽略发送到非输入地址的本地地址的请求。
- 端口。指定 Web 客户端与 Web 服务器之间通信所用的端口。重要提示: 在 High Availability 部署中,此值必须与安装期间在 High Availability Manager端口步骤中配置的集群 Web 端口完全匹配。对于http,默认端口为80;对于https为443。客户端流量通过虚拟 IP 到达集群,并被转发到活动节点。如果此端口不匹配,Web画面引擎将不会收到该流量。有关更多信息,请参见配置并部署 High Availability 项目。
- 主机名。用于为 HTTPS 协议生成自签名证书。如果为空,则根据计算机名称生成证书。
- 最大 Web 连接数。设置可以连接到 Web 服务器的最大 Web 客户端数。
- 最大工作站连接数。设置可以连接到 Web 服务器的最大工作站客户端数。
- 允许的远程源。列出可以加载或用于访问当前资源的远程源。接受的格式包括 Internet 主机名或 IP 地址。URL 模式、端口号和路径是可选的。通配符 (*)(如 *.example.com)允许子域、主机地址和端口号。小贴士: 输入允许的远程源,以指定哪些 URL 可以嵌入当前资源。“允许的远程源”可在加载和访问远程资源时提供更高的安全性和控制。
- 启用自动化 ID。启用自动化 ID 以进行自动化测试。
- 允许的本地源。列出由Web画面引擎提供的文件扩展名。所需的最低配置为:*.html, *.css, *.js, *.ttf要设置默认安全值,请右键单击该字段,然后选择设置默认安全值。以下默认值可用:图像*.png, *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.bmp, *.svg视频*.avi, *.mov, *.mkv, *.mpg, *.mp4, *.wmv文本文件*.pdf字体文件*.ttf, *.otfWeb 文件*.html, *.css, *.js请遵循以下规范:
- 可以使用特定的文件名,例如myfile.txt
- 您可以使用通配符 (*) 来匹配模式。例如,file*.txt匹配file1.txt、file123.txt等。
- 以下文件夹限制访问:/projectfiles/netsolution、/projectfiles/pki、/applicationfiles/。
- 所有规则均不区分大小写。
小贴士: 若使用*共享所有文件,将在部署期间触发警告,并在执行期间记录日志。 - 允许未经身份验证的文件上传。允许未登录的用户将文件上传到FactoryTalk Optix 应用程序。
- 登录窗口。指定在启动会话且没有用户登录的情况下打开的登录窗口类型。
- 虚拟键盘。选择默认虚拟键盘。
- 开始窗口。定义在会话开始时创建的窗口对象类型。
- 初始用户。设置对会话进行身份验证的用户。
- 样式表。设置图形对象的样式。
- 会话。指定要使用的 UI 会话对象。
web presentation engine
提供反馈