配置组合框
配置组合框,以使用项目节点或数据库中的数据,并在运行时显示可选条目。
- 在项目视图的UI中,右键单击容器,然后选择。
- (可选)在属性中,展开模型,然后通过设置条目类别指定要在对象中显示的条目类别。小贴士:条目类别属性会根据子节点中识别的对象或变量类型自动设置。例如,如果模型基于一个文件夹节点,该节点包含多个Motor对象类型的实例,则条目类别会通过对Motor类型的引用自动设置。在这种情况下,显示的值是不同实例(Motor1、Motor2、Motor3等等)的特性或属性。
- 小贴士: 以下步骤对于来自项目模型的数据是可选的,而对于来自数据库的数据则是必需的。在属性的查询中,输入标准 SQL 查询,以筛选从模型所指定的数据库或项目节点获取的条目。有关更多信息,请参见SQL 查询。例如:SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
- (可选)在属性的模式中,选择一种组合框变体:
- 普通。从现有条目中进行选择。
- 普通文本搜索。从现有条目中进行选择,或输入现有条目的完整名称。
- 可编辑。选择现有条目,或输入现有条目的完整名称。要添加条目,请输入新条目名称。
- (可选)在属性中,在选定条目与默认选中的条目之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- (可选)在属性中,在选定值和用户选择条目时要选择的路径值之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- (可选)在属性中,将允许取消选择设置为真,以启用清除对象中已选条目的功能。
- (可选)在属性中,配置排序:
- 排序顺序。为元素选择升序或降序顺序。
- 排序依据。设置元素排序所依据的节点属性或表列。小贴士: 使用索引列进行排序可确保数据控件对象在运行时发挥最佳性能。
- (可选)在属性或编辑器中,配置大小和布局设置。有关大小和布局属性的更多信息,请参见图形对象布局。
- (可选)在属性中,配置文本和字体:
- 文本。当组合框模式为可编辑时显示的默认组合框文本。
- 字体系列。选择组合框文本的字体系列。
- 字体大小。设置组合框文本的字体大小。
- 字体粗细。选择组合框文本的字体粗细。
- 字体斜体。将斜体格式应用于组合框文本。
- 文本颜色。设置组合框文本的颜色。
combo box
提供反馈