样式表

使用样式表单对象可自定义图形对象类型和实例的样式。
小贴士: 一个项目可包含多个样式表。使用多个样式表可在各样式之间进行切换。例如,在运行时可在浅色界面和深色界面之间进行切换。

解析顺序

如果将“外观”属性设置为由灰色文本指示的默认值,则该属性将继承更高级别的值。
样式属性值按下列顺序解析:
  1. 对象实例
    。图形对象实例的样式。
    有关更多信息,请参见编辑图形对象属性。
  2. 对象类型
    。图形对象类型的样式。
    有关更多信息,请参见编辑图形对象属性。
  3. 控件样式
    。应用于特定图形对象的样式表中的样式。例如,应用于按钮控件的样式。
    样式
    属性用于将样式应用于特定对象。
    有关更多信息,请参见配置样式表和将控件样式应用于图形对象。
  4. 全局样式
    。应用于所有图形对象的样式表中的样式。例如,默认字体大小。
    有关更多信息,请参见配置样式表和向项目应用全局样式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal