为现有事件添加方法

对象具有默认事件。选择在运行时发生事件的情况下要用于执行事件的方法。一个事件可以有多种执行方法。
  1. 在
    项目视图
    中,选择包含事件的对象。
  2. 在
    属性
    中的
    事件
    下面,选择要与方法关联的事件旁边的
    黑色添加图标
    。
  3. 在选择窗口中,导航到要添加的方法并选择它:
    • 全局方法。展开
      命令
      ,然后展开方法节点以选择所需的方法。
    • 局部节点。展开对象的节点以选择所需的方法。
  4. 选择
    选择
    。
  5. (可选)如果该方法需要参数,请展开该方法并设置参数。
    小贴士: 如果有多个别名与某个参数相关联,请选择
    编辑图标
    以显示别名及其值的表。在该表中,可在别名值之间创建动态链接。
  6. (可选)将任何其他方法与该事件相关联。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal