搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
组合框
在运行时从下拉列表中选择条目。
使用案例
选择相关条目并显示相关数据。例如,选择电机对象或配方模式。
有关更多组合框用例,请参见:
使用模型中的条目开发组合框
使用数据库中的条目开发组合框
开发用于选择样式的组合框
示例
组合框 - 折叠
组合框 - 展开
数据控件
配置组合框
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal