图形对象布局

FactoryTalk Optix 应用程序
用户界面的布局取决于为各个图形对象组件定义的元素。
创建用户界面时,请考虑以下各项会对应用程序产生何种影响:
  • 大小
    。将在其上显示用户界面的画面的大小和纵横比。
  • 位置
    。相对于对象的宽度和高度属性,对象的对齐方式和边距。
  • 顺序
    。对象在界面中相对于其他对象的位置,由应用程序信息模型指示。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal