搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
管理图形对象
创建、编辑、移动和删除图形对象类型和实例。
对象类型和对象实例
在默认
UI
文件夹或
UI
文件夹的子文件夹中创建的任何对象将自动配置为一种类型。请参见
创建图形对象类型
。
小贴士:
类型在
UI
文件夹的
类型视图
中可用。
要将图形对象添加到
FactoryTalk Optix 应用程序
,从对象类型创建对象实例。请参见
从类型创建图形对象
。
对象管理
通过
项目视图
和编辑器可以复制、重命名和编辑图形对象的属性。
复制图形对象
重命名图形对象
编辑图形对象属性
启用或禁用图形对象
更改图形对象可见性
对象交互性
通过编辑图形对象属性,可以使对象可移动或为对象添加动画。有关更多信息,请参见:
将图形对象设置为可移动
添加图形对象动画
对象保护
在
项目视图
中,可以锁定图形对象,以防止其他
FactoryTalk Optix Studio
用户在设计时编辑对象的子代。可以设置解锁对象所需的密码,作为额外的安全保障。
锁定或解锁图形对象
使用密码保护图形对象
解锁受密码保护的图形对象
锁定受密码保护的图形对象
图形对象
从类型创建图形对象
创建图形对象类型
复制图形对象
重命名图形对象
编辑图形对象属性
将图形对象设置为可移动
启用或禁用图形对象
更改图形对象可见性
添加图形对象动画
锁定或解锁图形对象
删除图形对象
使用密码保护图形对象
解锁受密码保护的图形对象
锁定受密码保护的图形对象
通用属性
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal