搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
编辑图形对象属性
更改对象的属性,以更改对象的名称、唯一属性、外观和运行时行为。
在
项目视图
或编辑器中,选择要编辑的对象。
在
属性
中,编辑属性值。
小贴士:
所显示的对象属性取决于所选对象。请参见
通用属性
。
在设计时,可以使用十六进制值或 HTML 颜色关键字定义颜色。在运行时,只能使用十六进制值定义颜色。
(可选)在
事件
中,添加发生事件时的运行方法。请参见
为现有事件添加方法
。
小贴士:
仪表对象包含
值
和
仪表
类别。如果仪表的
最小值
和
最大值
属性持续快速变化,则运行时应用程序的性能会受到影响,因为每次更改时都必须重新绘制仪表。
管理图形对象
property
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal