搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
启用或禁用图形对象
启用或禁用对象。在运行时,用户可与已启用的对象进行交互。
在
项目视图
或编辑器中,选择要启用的对象。
在
属性
中的
已启用
中,选择:
真
。允许用户在运行时与对象进行交互。
假
。禁止用户在运行时与对象进行交互。
管理图形对象
enable
disable
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal