将图形对象设置为可移动

使容器或绘图对象可移动,以便用户可以在运行时拖动对象。
小贴士: 您可以创建可移动对话框和其他浮动界面元素。
  1. 在
    项目视图
    中,选择一个对象。
  2. 在
    属性
    中,将
    移动对象
    设置为:
    • 无
      。在运行时,对象不会随着拖动而移动。
    • 自己
      。在运行时,对象会随着拖动而移动。
    • <AncestorObject>
      。在运行时,祖先对象和后代对象会随着拖动可移动对象而移动。
示例
请考虑以下情况:
  • 蓝色矩形对象是橙色矩形对象的子对象。
  • 蓝色矩形的
    移动对象
    设置为橙色矩形。
  • 在运行时,如果拖动蓝色矩形,蓝色和橙色矩形均会移动。
蓝色矩形较小,位于上方;橙色矩形较大,位于下方。两个矩形的边框均为黑色,用于说明对象的父子关系。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal