复制图形对象

复制并粘贴对象可复制对象的配置。在创建对象时,通过复制对象可实现一致性并节省时间。
  1. 在
    项目视图
    或编辑器中,右键单击要复制的对象,然后选择
    复制
    。
    小贴士: 此外,还可以选择对象,然后按
    。
  2. 在
    项目视图
    或编辑器中,右键单击对象以包含复制的对象,然后选择
    粘贴
    。
    小贴士: 此外,还可以选择对象以包含复制的对象,然后按
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal