添加图形对象动画

添加并配置数字、顺序或并行动画属性,以便为对象添加动画。
小贴士: 动画不会更改对象的实际属性值,而且比依靠脚本或标签来控制属性值要高效得多。有关动画示例,请下载 AnimationsExample.zip 并从中提取和打开项目。
  1. 在
    项目视图
    中,选择要添加动画的对象。
  2. 在
    属性
    中,在顶部选择
    黑色添加图标
    ,然后选择:
    • 数值动画
      。在特定时间段内,通过将值更改为其他值来为对象添加动画。
    • 顺序动画
      。在串行模式下,通过简单的过渡为对象添加动画。
    • 并行动画
      。在并行模式下,通过简单的过渡为对象添加动画。
    小贴士: 还可以右键单击支持动画的属性,然后选择
    新建
    Animation type
    。
  3. (可选)要为同一对象组合不同的动画,请重复 2。
  4. 配置动画属性。请参见动画属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal