开发用于生成 PDF 报表的 UI

使用包含数据网格中信息的自定义页眉和页脚生成 PDF 报表。
应用程序示例
PDF 报表示例
您可以从以下位置下载报表:Report.pdf
提醒事项:
下载示例项目:
PDFReportWithDataGrid.zip
先决条件
应用程序设计
报表设计
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加客户端设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal