创建数据网格

创建用于显示电机属性(包括速度、加速度和力矩)的数据网格。
先决条件
  1. 创建数据网格:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      数据控件
      数据网格
      。
    2. 将光标悬停在数据网格上,选择
      Edit
      并输入
      MotorDataGrid
      。
    3. 在
      属性
      中,在
      模型
      和
      ProjectName
      模型
      MotorObjects
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  2. 配置电机名称列:
    1. 在
      属性
      中,双击
      数据网格列1
      并输入
      MotorNameCol
    2. 在
      数据条目模板
      下面,在
      文本
      属性和
      别名
      {Item}
      Motor@BrowseName
      之间创建动态链接
      小贴士: 可从底部的
      属性
      下拉菜单中选择
      @BrowseName
      属性。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    3. 在
      排序依据
      属性和
      别名
      {Item}
      Motor@BrowseName
      之间创建动态链接
      小贴士: 可从底部的
      属性
      下拉菜单中选择
      @BrowseName
      属性。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    4. 将
      标题
      设置为
      Motor Name
  3. 创建电机速度列:
    1. 在
      属性
      中,选择
      列
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      文本列
      。
    2. 双击列名称并输入
      MotorSpeedCol
    3. 在
      数据条目模板
      下面,在
      文本
      和
      别名
      {Item}
      Motor
      Speed
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    4. 将
      标题
      设置为
      Speed
  4. 创建电机加速度列:
    1. 在
      属性
      中,选择
      列
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      文本列
      。
    2. 双击列名称并输入
      MotorAccelerationCol
    3. 在
      数据条目模板
      下面,在
      文本
      和
      别名
      {Item}
      Motor
      Acceleration
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    4. 将
      标题
      设置为
      Acceleration
  5. 创建电机力矩列:
    1. 在
      属性
      中,选择
      列
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      文本列
      。
    2. 双击列名称并输入
      MotorTorqueCol
    3. 在
      数据条目模板
      下面,在
      文本
      属性和
      别名
      {Item}
      Motor
      Torque
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    4. 将
      标题
      属性值设置为
      Torque
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal