配置报表页脚

配置报表的底部。
先决条件
  1. 配置报表页脚
  2. 创建分割线:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      页脚
      ,然后选择
      新建
      矩形
      。
    2. 将
      边框颜色
      设置为
      #000000
      。
    3. 将
      填充颜色
      设置为
      #000000
      。
    4. 将
      水平对齐
      设置为
      Stretch
      。
    5. 将
      高度
      设置为
      0.019685mm
      。
    6. 将
      上边距
      设置为
      0.375mm
      。
  3. 添加页号:
    1. 右键单击
      页脚
      ,然后选择
      新建
      标签
    2. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      PageNumeration
      。
    3. 在
      属性
      中,在
      文本
      和
      ProjectName
      报表
      报表1
      页码
      之间创建动态链接。
    4. 将
      水平对齐
      设置为
      Left
      。
    5. 将
      宽度
      设置为
      0.787402
      。
    6. 将
      上边距
      和
      左边距
      设置为
      0.15
      。
  4. 添加日期戳:
    1. 右键单击
      页脚
      ,然后选择
      新建
      标签
    2. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      DateStamp
      。
    3. 在
      属性
      中,在
      文本
      和
      ProjectName
      报表
      报表1
      打印时间
      之间创建动态链接。
    4. 将
      水平对齐
      设置为
      Right
      。
    5. 将
      宽度
      设置为
      1.5
      。
    6. 将
      上边距
      和
      右边距
      设置为
      0.15
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal