创建项目

项目包含构成
FactoryTalk Optix 应用程序
的元素。用户可以创建本地项目,也可以从远程位置创建项目。
  1. 在主工具栏中,选择
    项目
    。
    起始页将打开。
  2. 选择
    新建
    。
  3. 要创建包含默认窗口和已配置类别的本地项目,请在
    项目视图
    中选择
    默认
    。
    要创建不含默认内容的空白项目,请在
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    中选择
    高级模式
    ,然后重新启动
    FactoryTalk Optix Studio
    ,以在“开始”页面上选择
    空白
    。请参见设置选项。
    1. 在
      名称
      中,键入项目的名称。
    2. 在
      位置
      中,键入项目的路径。
      默认位置是
      C:\Users\
      UserName
      \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
      。选择
      浏览文件
      可浏览其他位置。
    3. (可选)选择
      使用版本控制
      。
      启用版本控制后,可以将项目状态备份到本地存储库,并将本地更改推送到远程存储库。
    4. (可选)选择
      加密机密信息
      以对项目密码、具有数据类型
      Password
      的自定义对象和表示项目信息模型的
      YAML
      文件进行加密。
      小贴士: 要启用
      加密机密信息
      选项,请登录到
      FactoryTalk 中心
      。有关更多信息,请参见项目机密信息加密。
    5. 创建项目时,请在
      设置主窗口大小
      下指定主窗口的宽度和高度。接受默认的
      自定义
      窗口大小,为新的自定义窗口大小输入新的
      宽度
      和
      高度
      ,或者选择预配置窗口大小或 Optix 面板。
      自定义窗口的默认大小为 400 x 400 像素。
    6. 选择
      创建
      。
  4. (可选)要从远程位置创建项目,请执行以下操作:
    1. 选择
      远程
      。
    2. 在
      远程 URL
      中,输入由系统管理员提供的远程存储库的 URL,以指定要打开的远程项目。
    3. 在
      位置
      中,输入本地计算机上的文件夹,在该文件夹中,将保存并提交所做的更改,然后再将所做的更改推送到远程存储库。
    4. 选择
      打开
      。
      如果已登录
      FactoryTalk Optix
      ,则不必知道
      远程 URL
      或
      位置
      。
      创建新项目
      会自动显示所有可通过 GitHub 帐户访问的潜在存储库,以及您可以打开的所有远程项目。
      正在从远程打开项目
      将出现在状态栏中,而且将打开与远程存储库同名的新项目。
新项目将打开。如果有一个现有项目处于打开状态,则该项目将在
FactoryTalk Optix
的新实例中打开。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal