创建电机对象

创建示例电机对象数据以填充数据网格。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    模型
    ,然后选择
    新建
    对象
    。
  2. 将光标悬停在对象上,选择
    Edit
    并输入
    Motor
    。
  3. 添加和配置变量:
    1. 在
      属性
      的顶部,通过依次选择
      Add
      和
      变量
      添加三个变量。
    2. 对这些变量进行重命名,方法是将光标悬停在每个变量上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • Speed
      • Acceleration
      • Torque
  4. 将模型对象转换为对象类型:
    1. 在
      类型视图
      中,双击
      模型
      。
    2. 在
      项目视图
      中,将
      Motor
      拖到
      类型视图
      中。
  5. 创建和组织电机对象实例:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      模型
      ,然后选择
      新建
      文件夹
      。
    2. 将光标悬停在文件夹上,选择
      Edit
      并输入
      MotorObjects
      。
    3. 在
      项目视图
      中,将
      Motor
      拖到
      MotorObjects
      文件夹中。
    4. 将光标悬停在
      Motor
      上,选择
      Edit
      并输入
      TurbineLeftMotor
      。
    5. 创建两个电机对象实例,方法是在
      项目视图
      中将
      MotorType
      从
      类型视图
      拖到
      MotorObjects
      文件夹中。
    6. 对这些电机进行重命名,方法是将光标悬停在每个对象上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • TurbineRightMotor
      • TurbineCentralMotor
  6. 配置 TurbineLeftMotor:
    1. 在
      项目视图
      中,选择
      TurbineLeftMotor
      。
    2. 在
      属性
      中,设置以下属性值:
      属性
      值
      Acceleration
      30
      Speed
      20
      Torque
      40
  7. 配置 TurbineRightMotor:
    1. 在
      项目视图
      中,选择
      TurbineRightMotor
      。
    2. 在
      属性
      中,设置以下属性值:
      属性
      值
      Acceleration
      60
      Speed
      50
      Torque
      70
  8. 配置 TurbineCentralMotor:
    1. 在
      项目视图
      中,选择
      TurbineCentralMotor
      。
    2. 在
      属性
      中,设置以下属性值:
      属性
      值
      Acceleration
      90
      Speed
      80
      Torque
      100
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal