创建用于生成报表的按钮

通过按下按钮生成 PDF 报表。
先决条件
  1. 创建用于生成报表的按钮
  2. 创建按钮:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
      。
    2. 将光标悬停在按钮上,选择
      Edit
      并输入
      GenerateReportButton
      。
    3. 在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Generate Report
      。
  3. 配置按钮:
    1. 在
      事件
      中,选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      ProjectName
      报表
      报表1
      GeneratePdf
      。
    2. 在
      方法参数
      下面,设置
      OutputPath
      属性值。
      输入要将报表保存到的文件路径。
      例如,输入:
      C:\Users\
      user_name
      \Documents\Reports\Report.pdf
      user_name
      您的 Windows 用户名。例如,
      JohnDoe
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal