添加客户端设备

配置客户端设备,以允许通过网络部署
FactoryTalk Optix 应用程序
。
  1. 在主工具栏上的
    运行
    旁边选择目标客户端设备下拉菜单。
  2. (可选)在
    客户端设备设置
    中,要仅显示活动的远程客户端设备,请切换
    活动的远程设备
    。
    小贴士: 通过选择
    刷新
    来刷新远程客户端设备。
  3. 选择:
    • 文件夹,然后选择
      Add
      。
    • FactoryTalk Remote Access
      ,选择
      Add
      并添加可通过所选
      FactoryTalk Remote Access
      设备网络访问的设备。
  4. (可选)在
    名称
    中,编辑目标设备的名称。
  5. 在
    IP 地址
    中,输入目标设备的 IP 地址。
  6. 在
    用户名
    中,输入要登录到目标设备的用户名。
    重要提示: 必须在目标设备上为该用户配置密码。
    Windows®
    用户名
    系统用户名:
    • DOMAIN\
      username
      ,适用于域用户。
    • .username
      ,适用于已加入域的设备上的本地用户。
    • username
      ,适用于不属于域的设备上的本地用户。
    Linux 用户名
    管理员用户名。
  7. (可选,仅针对
    Windows
    客户端设备)选择
    在设备上加密项目
    以在目标设备上加密所部署的项目。
    有关更多信息,请参见项目加密。
  8. (可选,仅针对
    Windows
    客户端设备)在
    目标路径
    中,输入目标设备上要将应用程序部署到的路径。
    小贴士: 默认的部署目标路径为
    %localappdata%
    。当客户端设备的
    C:\
    分区受写保护时,定义自定义路径很有用。
  9. 选择
    选择
    以选择目标客户端设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal