开发用户管理界面

从头开始开发多语言用户解决方案。
小贴士: 可以使用预先定义的小组件,而无需从头开始创建用户管理界面。有关更多信息,请在工具栏中选择
模板库
并搜索
User Editor
通过用户管理界面,您可以:
  • 创建用户帐户
  • 移除用户帐户
  • 更改用户帐户的密码和位置
应用程序示例
小贴士:
可从以下位置下载示例项目:
UserManagementInterface.zip
先决条件
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加客户端设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal