创建用于添加用户的小组件

通过此小组件,可以通过确定新用户的名称、密码和区域设置来添加新用户。
  1. 创建 CreateUserWidget 面板:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      UI
      ,然后选择
      新建
      容器
      面板
      。
    2. 将光标悬停在面板上,选择
      Edit
      并输入
      CreateUserWidget
      。
  2. 添加标签:
    1. 添加三个标签,方法是右键单击
      UserDetails
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
      。
    2. 对这些标签进行重命名,方法是将光标悬停在每个标签上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • NameLabel
      • PasswordLabel
      • LocaleLabel
    3. 选择
      NameLabel
      ,在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Name
      。
    4. 选择
      PasswordLabel
      ,在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Password
      。
    5. 选择
      LocaleLabel
      ,在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Locale
      。
  3. 添加用户密码文本框:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      CreateUserWidget (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      文本框
      。
    2. 将光标悬停在文本框上,选择
      Edit
      并输入
      PasswordBox
      。
    3. 在
      属性
      中,将
      内容类型
      设置为
      Password
      。
  4. 为用户名添加文本框:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      CreateUserWidget (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      文本框
      。
    2. 将光标悬停在文本框上,选择
      Edit
      并输入
      NameBox
      。
  5. 创建区域设置选取器:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      CreateUserWidget (type)
      ,然后选择
      新建
      数据控件
      组合框
      。
    2. 将光标悬停在组合框上,选择
      Edit
      并输入
      LocaleCombo
      。
    3. 在
      模型
      属性和
      ProjectName
      模型
      LocaleIds
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  6. 创建“添加用户”按钮:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      CreateUserWidget (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
      。
    2. 将光标悬停在按钮上,选择
      Edit
      并输入
      CreateButton
      。
    3. 在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Add User
      。
    4. 在
      事件
      中,选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      ProjectName
      NetLogic
      UserManagementScript
      AddUser
    5. 在
      名称
      和
      ProjectName
      UI
      CreateUserWidget (Type)
      NameBox
      文本
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    6. 在
      password
      和
      ProjectName
      UI
      CreateUserWidget (Type)
      PasswordBox
      文本
      之间创建动态链接。
    7. 在
      localeId
      和
      ProjectName
      UI
      CreateUserWidget (Type)
      LocaleCombo
      SelectedItem
      之间创建动态链接。
    8. 选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      面板加载器
      {面板加载器1}
      面板加载器1
      ChangePanel
      。
    9. 在
      NewPanelPath
      和
      ProjectName
      UI
      EditUserWidget (type)
      之间创建动态链接。
  7. 创建“取消”按钮:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      CreateUserWidget (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
      。
    2. 将光标悬停在按钮上,选择
      Edit
      并输入
      DiscardButton
      。
    3. 在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Cancel
      。
    4. 选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      面板加载器
      {面板加载器1}
      面板加载器1
      ChangePanel
      。
    5. 在
      NewPanelPath
      和
      ProjectName
      UI
      EditUserWidget (type)
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  8. 排列界面元素。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal