配置区域设置 ID

创建区域设置 ID,并将其添加到字典中。
  1. 为英语(美国)和意大利语创建区域设置 ID:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      模型
      ,然后选择
      新建
      对象
      。
    2. 将光标悬停在对象上,选择
      Edit
      并输入
      LocaleIds
      。
    3. 在
      属性
      中,选择
      Add
      ,然后选择
      变量
      。
    4. 双击变量名称并输入
      en-US
      。
    5. 选择
      Int32
      ,然后选择
      LocaleId
      。
      小贴士: 如果未看到所需选项,请选中
      显示全部
      复选框。
    6. 对于属性值,选择
      en-US
      。
    7. 在
      属性
      中,选择
      Add
      ,然后选择
      变量
      。
    8. 双击变量名称并输入
      it-IT
      。
    9. 选择
      Int32
      ,在
      数据类型编辑器
      中,选择
      显示全部
      ,然后选择
      LocaleId
      。
    10. 对于属性值,选择
      it-IT
      。
  2. 将意大利语区域设置添加到字典:
    1. 在
      属性
      中,展开
      翻译
      。
    2. 双击
      LocalizationDictionary1
      。
    3. 在中间窗格的顶部,选择
      添加区域设置
      。
    4. 从列表中选择
      it-IT
      并选择
      Checkmark
      添加所选的区域设置
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal