将界面与 NetLogic 相集成

在脚本中定义的接口元素和方法之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  1. 配置 CreateButton:
    1. 在
      项目视图
      中,选择
      CreateButton
      。
    2. 在
      事件
      中,选择
      MouseClickEvent
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      面板加载器
      {面板加载器1}
      面板加载器1
      ChangePanel
      。
    3. 在
      NewPanel
      和
      ProjectName
      UI
      CreateUserWidget (type)
      之间创建动态链接。
  2. 配置 RemoveButton:
    1. 在
      项目视图
      中,选择
      RemoveButton
      。
    2. 在
      事件
      中,选择
      MouseClickEvent
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      ProjectName
      NetLogic
      UserManagementScript
      RemoveUser
      。
    3. 在
      名称
      和
      ProjectName
      UI
      EditUserWidget (type)
      列表框1
      SelectedValue
      之间创建动态链接。
  3. 配置 NameLabel:
    1. 在
      项目视图
      中,选择
      NameLabel
      。
    2. 在
      文本
      和
      ProjectName
      UI
      EditUserWidget (type)
      列表框1
      选定条目
      之间创建动态链接。
  4. 配置 PasswordBox:
    1. 在
      项目视图
      中,选择
      PasswordBox
      。
    2. 在
      文本
      和
      别名
      {别名1}
      用户
      密码
      之间创建动态链接。
  5. 配置 LocaleCombo:
    1. 在
      项目视图
      中,选择
      LocaleCombo
      。
    2. 在
      模型
      和
      ProjectName
      模型
      LocaleIds
      之间创建动态链接。
    3. 在
      选定值
      与
      别名
      {别名1}
      用户
      LocaleIds
      之间创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal