创建用于管理现有用户的小组件

此小组件将显示现有用户,您可以对他们进行管理。
  1. 创建用于管理用户帐户的面板 (EditUserWidget):
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      UI
      文件夹,然后选择
      新建
      容器
      面板
      。
    2. 将光标悬停在面板上,选择
      Edit
      并输入
      EditUserWidget
      。
    3. 右键单击
      EditUserWidget
      ,然后选择
      新建
      数据控件
      列表框
      。
    4. 在列表框的
      模型
      属性和
      ProjectName
      安全
      用户
      之间设置动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  2. 创建 UserDetails 面板:
    1. 右键单击
      EditUserWidget
      ,然后选择
      新建
      容器
      面板
      。
    2. 将光标悬停在面板上,选择
      Edit
      并输入
      UserDetails
      。
    3. 添加三个标签,方法是右键单击
      UserDetails
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
      。
    4. 对这些标签进行重命名,方法是将光标悬停在每个标签上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • NameLabel
      • PasswordLabel
      • LocaleLabel
    5. 选择
      PasswordLabel
      ,在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Password
      。
    6. 选择
      LocaleLabel
      ,在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Locale
      。
    7. 右键单击
      UserDetails
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      文本框
      。
    8. 将光标悬停在文本框上,选择
      Edit
      并输入
      PasswordBox
      。
    9. 在
      属性
      中,将
      内容类型
      设置为
      Password
      以对文本框中的文本进行模糊处理。
    10. 右键单击
      UserDetails
      ,然后选择
      新建
      数据控件
      组合框
      。
    11. 将光标悬停在组合框上,选择
      Edit
      并输入
      LocaleCombo
      。
    12. 添加两个按钮,方法是右键单击
      UserDetails
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
      。
    13. 对这些按钮进行重命名,方法是将光标悬停在每个按钮上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • CreateButton
      • RemoveButton
    14. 选择
      CreateButton
      ,在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Create User
      。
    15. 选择
      移除
      ,在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Remove User
      。
  3. 将别名节点添加到
    UserDetails
    面板。
    1. 在
      项目视图
      中,选择
      UserDetails
      。
    2. 在
      属性
      的顶部选择
      Add
      并选择
      别名
      。
    3. 在
      别名
      和
      ProjecName
      UI
      EditUserWidget (type)
      列表框1
      SelectedItem (Pointer)
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    4. 在
      类别
      和
      类型
      ObjectTypes
      对象
      用户
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  4. 配置 MainWindow 设置。
    1. 在
      项目视图
      窗格中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      容器
      面板加载器
      。
    2. 在
      面板
      和
      ProjectName
      UI
      EditUserWidget (type)
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  5. 排列界面元素。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal