示例:如何创建 MSG_CIPGENERIC 消息程序以从控制器中读取数据

本示例展示如何使用 MSG_CIPGENERIC 功能块和 COP 功能块创建消息程序,以从控制器 A 检索控制器 B 目录信息。
使用 MSG_CIPGENERIC 和 COP 创建消息程序
显示使用 MSG_CIPGENERIC 和 COP 创建消息程序的图表
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal