添加触点和线圈

使用以下步骤将线圈和触点添加到 MSG_CIPGENERIC 指令,以将目录信息转换为人类可读的字符串。
要添加触点和线圈
  1. 在“
    工具箱
    ”的搜索框中,输入
    XIC
    。
  2. 在“
    工具箱
    ”中,将 XIC 拖到第一个梯形图梯级中 MSG_CIPGENERIC 功能块输入的左侧。
  3. 右键单击 XIC,然后选择“
    新建变量
    ”。
  4. 在“
    新建变量
    ”中,输入 XIC 的变量名称
    Get_Catalog
    ,然后选择“
    创建
    ”。
  5. 在“
    工具箱
    ”的搜索框中,输入
    OTE
    。
  6. 在“
    工具箱
    ”中,将 OTE 拖到第一个梯形图梯级中 MSG_CIPGENERIC 功能块输出的右侧。
  7. 右键单击 OTE,然后选择“
    新建变量
    ”。
  8. 在“
    新建变量
    ”中,输入 OTE 的变量名称
    Convert_String
    ,然后选择“
    创建
    ”。
    添加触点或线圈后梯级的外观
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal