添加 COP 功能块、变量和触点 (MSG_CIPGENERIC)

使用以下步骤添加 COP 功能块、变量和触点。COP 指令用于将数据从源数据类型(例如,DINT 或 REAL)转换为目标数据类型。在本例中,将目录信息转换为人类可读的字符串。
要添加 COP 功能块、变量和触点 (MSG_CIPGENERIC)
  1. 从“
    工具箱
    ”中,将 “添加分支”按钮 拖至第一个梯级下方的梯形语言编辑器。
  2. 在“
    工具箱
    ”中的“
    搜索
    ”中,输入
    COP
    ,然后将其拖至第二个梯形图梯级。
  3. 为 COP 添加局部输入变量。
    1. 在“
      项目组织管理器
      ”中的程序下,右键单击“
      局部变量
      ”。
    2. 在局部变量网格中,根据下表添加变量:
      要添加的变量
      参数
      变量名
      数据类型
      Src
      MyResData
      数组 USINT
      SrcOffset
      0
      UINT
      Dest
      CatalogID
      数组 STRING
      DestOffset
      0
      UINT
      Length
      1
      UINT
      Swap
      FALSE
      BOOLEAN
  4. 对于 CatalogID 变量,双击“
    维度
    ”,然后将数组大小更改为 [1..1]
  5. 添加触点。
    1. 在“
      工具箱
      ”中的搜索框中,输入“
      XIC
      ”,然后将其拖至第二个梯形图梯级中 COP 功能块输入的左侧。
    2. 右键单击 XIC,然后选择“
      选择变量
      ”。
    3. 在“变量选择器”中,选择“
      Convert_String
      ”,然后选择“
      选择
      ”。
    MSG_CIPGENERIC 消息的梯形图程序的第二个梯级与下图类似:
    MSG_CIPGENERIC 消息的第二个梯级
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal