搜索
FactoryTalk Design Workbench 帮助
使用通信(消息)功能块
本节介绍在逻辑程序中使用
通信指令
的特定详细信息和示例。
请参见以下主题,以了解
使用 MSG_CIPGENERIC
和
MSG_CIPSYMBOLIC 功能块创建程序的详细信息和示例
。
消息传送指令
配置显式消息的对象数据值 (MSG_CIPGENERIC)
示例:如何创建 MSG_CIPGENERIC 消息程序以从控制器中读取数据
示例:如何创建 MSG_CIPSYMBOLIC 消息程序以将值写入变量
示例:如果配置 Modbus 通信以读取和写入驱动器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal