添加 MSG_CIPGENERIC 功能块和变量

执行以下步骤将 MSG_CIPGENERIC 功能块添加到梯形图程序,然后将输入变量添加到功能块。
添加 MSG_CIPGENERIC 功能块和变量
  1. 添加控制器。
    1. 在“
      项目组织管理器
      ”中,选择“
      新设备
      ”。
    2. 在“
      添加设备
      ”中,选中 2080-L50E-48QVB 控制器旁边的复选框。
    3. 在“
      选择
      ”中,输入控制器的名称,然后选择“
      添加
      ”。
  2. 添加梯形图程序。
    1. 在“
      项目组织管理器
      ”中,展开控制器节点。
    2. 右键单击“
      程序
      ”,然后选择“
      新建程序
      ”。
    3. 在“
      新建程序
      ”的“
      名称
      ”框中,输入
      CIPExplicitMessage
      。
    4. 验证程序类型是否为“
      梯形图
      ”。
    5. 选择“
      创建
      ”。
  3. 添加 MSG_CIPGENERIC 功能块。
    1. 在“
      项目组织管理器
      ”中,双击“
      CIPExplicitMessage
      ”打开程序。
    2. 在“
      工具箱
      ”的“
      搜索
      ”中,输入
      MSG_CIPGENERIC
      ,然后将功能块拖至语言编辑器中的有效位置,或双击
      MSG_CIPGENERIC
      以将其添加到语言编辑器。
  4. 添加 MSG_CIPGENERIC 局部输入变量。
    1. 在“
      项目组织管理器
      ”中,双击“
      局部变量
      ”以打开局部变量网格。
    2. 在局部变量网格中,根据下表添加以下变量。
      “变量”页面中的变量和数据类型
      参数
      变量名
      数据类型
      MSG_CIPGENERIC
      MSG_ReadDrive
      MSG_CIPGENERIC
      CtrlCfg
      MyCtrlCfg
      CIPCONTROLCFG
      AppCfg
      MyAppCfg
      CIPAPPCFG
      TargetCfg
      MyTargetCfg
      CIPTARGETCFG
      ReqData
      MyReqData
      USINT
      ReqLength
      MyReqLength
      UINT
      ResData
      MyResData
      USINT(数组)
  5. 对于 MyResData 变量,请双击“
    维度
    ”,并将数组大小更改为 [1..81]。
    “变量”网格应与下图相似:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal