验证控制器 B 中的 IP 配置

使用以下步骤,验证控制器 B 中的 IP 地址设置是否正确。
要验证控制器 B 中的 IP 配置
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    以太网
    ”。
  3. 验证 IP 地址设置是否与下表中所示相符。
    控制器 B 的 IP 配置
    IP 配置选项
    值
    IP 地址
    192.168.1.19
    子网掩码
    255.255.255.0
    网关地址
    192.168.1.1
控制器配置页面中的 IP 地址选项与下图相似:
控制器 B 的 IP 配置
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal