文件/移位指令

文件/移位指令用于修改数据的位置。
文件/移位指令
指令
描述
将数组元素中的位向左移动。
将数组元素中的位向右移动。
将 8 位、16 位、32 位或 64 位数据加载到调用 FIFO 堆栈的用户创建的数组。
从调用 FIFO 堆栈的用户创建的数组卸载 8 位、16 位、32 位或 64 位数据。使用 FFL 指令按照与加载相同的顺序卸载数据。
将 8 位、16 位、32 位或 64 位数据加载到调用 LIFO 堆栈的用户创建的数组。
从调用 LIFO 堆栈的用户创建的数组卸载 8 位、16 位、32 位或 64 位数据。使用 LFL 指令按照与加载相同的顺序卸载数据。
对于 32 位整数,将整数位旋转到左侧。
对于 32 位整数,将整数位旋转到左侧。
对于 32 位整数,将整数向左移动,并在最低有效位中置 0。
对于 32 位整数,将整数向右移动,并在最高有效位中置 0。
管理整数值的堆栈。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal