ROR(向右旋转)

ROR 指令将 DINT 类型输入以圆形向右旋转 NbR 位,并用旋转的位填充左侧的位。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
ROR
ROR
ROR
ROR 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
IN
输入
DINT
任何整数值。
NbR
输入
DINT
1 位旋转的数量(位于集合 [1..31] 内)。
ROR
输出
DINT
右旋转的值。如果 NbR <= 0,则无效。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

ROR 示例

ROR 功能块图示例
ROR 功能块图示例
ROR 梯形图示例
ROR 梯形图示例
ROR 结构化文本示例
ROR 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) result := ROR (register, 1); (* register = 2#0100_1101_0011_0101 *) (* result = 2#1010_0110_1001_1010 *)
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal