SHL(向左移动)

对于 32 位整数,SHL 指令将整数向左移动,并在最低有效位中置 0。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
SHL
SHL
SHL
SHL 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
IN
输入
DINT
任何整数值。
NbS
输入
DINT
1 位移动的数量(位于集合 [1..31] 内)。
SHL
输出
DINT
左移动的值。如果 NbR <= 0,则无效。如果值为 0,则替换最低有效位。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

SHL 示例

SHL 功能块图示例
SHL 功能块图示例
SHL 梯形图示例
SHL 梯形图示例
SHL 结构化文本示例
SHL 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) result := SHL (register,1); (* register = 2#0100_1101_0011_0101 *) (* result = 2#1001_1010_0110_1010 *)
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal