ROL(向左旋转)

ROL 指令将 DINT 类型输入以圆形向左旋转 NbR 位,并用旋转的位填充右侧的位。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
ROL
ROL
ROL
ROL 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
IN
输入
DINT
整数值。
NbR
输入
DINT
1 位旋转的数量(位于集合 [1..31] 内)。
ROL
输出
DINT
左旋转的值。当 NbR <= 0 时,不发生任何更改。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

ROL 示例

ROL 功能块图示例
ROL 功能块图示例
ROL 梯形图示例
ROL 梯形图示例
ROL 结构化文本示例
ROL 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) result := ROL (register, 1); (* register = 2#0100_1101_0011_0101*) (* result = 2#1001_1010_0110_1010*)
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal