远程 LCD 概览

2080 远程 LCD 是一个外部设备,您可以通过嵌入式串行端口将它连接到以下控制器:
  • L20E 控制器
  • L50E 控制器
  • L70E 控制器
要配置远程 LCD 设置和对其进行编程,请使用“远程 LCD”配置页面及 LCD_REM、KEY-READ-REM 和 LCD_BKLT_REM 功能块。
有关 2080-Remote LCD 和配线说明的详细信息,请参见 Micro820 可编程控制器用户手册(出版号 2080-UM005)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal